Instalação seca

Numa instalação seca, as bombas não estão submersas no líquido bombeado, estão sim instaladas perto do poço.

Em instalações secas, as bombas podem ser instaladas na horizontal ou na vertical. As vantagens de uma instalação horizontal incluem: 

• tubagens simples com poucos cotovelos; 
• caudal de aspiração equilibrado para o impulsor;
• posição da bomba mais baixa. 

No caso de uma bomba de instalação seca, o motor requer arrefecimento. Isto pode ser conseguido através de uma camisa de arrefecimento, que permite a circulação de um líquido externo ou do líquido bombeado à volta do cárter do motor. No caso das bombas SE1/SEV da Grundfos, o cárter da bomba é fabricado em alumínio sólido, logo a instalação seca não requer um arrefecimento especial. 

Atualmente, a tendência favorece as instalações secas em detrimento das instalações submersas. Isto deve-se principalmente às necessidades de manutenção das bombas. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati