Graus-dia

Graus-dia é uma medida do nível de frio (ou calor) ao longo de um determinado período de tempo, e da quantidade correspondente de energia necessária para aquecer (ou arrefecer) um edifício.

O cálculo dos graus-dia é realizado medindo as temperaturas exteriores, a mínima e a máxima (Tmin e Tmax), num determinado dia (da meia-noite à meia-noite). A temperatura média desse dia é estimada com base nessas medições, e é utilizada nos cálculos juntamente com a temperatura base (Tbase). Esta temperatura base (Tbase), que é diferente consoante a região, representa uma temperatura onde não é necessário nem aquecer nem arrefecer um edifício. Por exemplo, 17 °C é a temperatura habitualmente utilizada na Dinamarca, enquanto no Reino Unido é 15,5 °C. 

Os graus-dia dos diferentes dias são somados, dando origem a valores semanais, mensais, anuais, e sazonais. 

O cálculo dos graus-dia de aquecimento para um determinado dia é realizado através da fórmula seguinte, onde GDaq e GDaf dizem respeito a graus-dia de aquecimento e a graus-dia de arrefecimento, respetivamente.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati