Corrosão

A corrosão pode ocorrer nas superfícies externas e internas de tubagens, depósitos, e radiadores. Na fase de conceção, deverão ser consideradas diversas questões, como o material das tubagens, o isolamento, o fluido, a humidade, a purga do ar, etc.    

A corrosão interna ocorre se existir oxigénio nas tubagens, ou se o fluxo através dos encaixes for muito rápido. No sentido de prevenir a corrosão, a velocidade no sistema não deverá ser demasiado elevada, e deverá evitar-se a entrada de ar no sistema, ou seja, por exemplo, não utilizar tubagens em que possa entrar ar. Se necessário, poderão ser instalados respiradouros que irão limitar a quantidade de oxigénio na água.

A corrosão externa ocorre quando uma tubagem em aço é instalada num ambiente húmido, ou quando existe a formação de condensação na superfície de uma tubagem utilizada para transportar um fluido frio. Logo, as superfícies exteriores das tubagens dos sistemas de arrefecimento deverão ser protegidas contra a corrosão, ou fabricadas em materiais anticorrosão, como o plástico. Uma vez que o ar poderá passar através do plástico, as tubagens em plástico não deverão ser utilizados juntamente com tubagens em aço.

A corrosão poderá ocorrer num depósito ou radiador como resultado da precipitação de lama no fundo, ou da acumulação de ar no cimo.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati