Vigas refrigeradas

As vigas refrigeradas ativas e passivas são utilizadas para arrefecer o ar de um edifício. As vigas refrigeradas passivas arrefecem o ar interior sem ruído, e sem a despesa de condutas e unidades de tratamento de ar.  Geralmente, as vigas refrigeradas ativas possuem uma capacidade de arrefecimento muito mais sensível do que as vigas refrigeradas passivas.

Existem dois tipos de vigas refrigeradas.

As vigas refrigeradas passivas são um dispositivo de arrefecimento que faz circular o ar utilizando os princípios de convecção. A grande vantagem das vigas refrigeradas passivas, em comparação com os habituais sistemas de ar forçado, é a circulação do ar do edifício sem ruído, e sem a despesa de condutas e unidades de tratamento de ar. As vigas, geralmente instaladas no teto, são um tipo de radiador, refrigeradas por uma fonte externa como água recirculada. Arrefecem a divisão através do arrefecimento do ar quente que soube naturalmente. Assim que é arrefecido, o ar volta a descer naturalmente, e o ciclo de convecção do ar recomeça. Nos sistemas com vigas refrigeradas passivas, o ar ventilado necessário deverá ser fornecido através de um sistema de tratamento de ar separado.

Nos sistemas com vigas refrigeradas ativas, o ar de ventilação primário é arrefecido e fornecido continuamente às vigas através do sistema central de tratamento de ar. O ar de ventilação primário é arrefecido para lidar com as cargas sensíveis em termos de temperatura. O ar secundário é forçado para as vigas refrigeradas ativas, e é arrefecido através da superfície de arrefecimento dentro da viga. O ar primário e o ar forçado são depois fornecidos à divisão através das ranhuras na extremidade das vigas refrigeradas ativas. A proporção entre o ar primário e o secundário é de aproximadamente 1:3, o que significa que, geralmente, as vigas refrigeradas ativas tem uma capacidade de arrefecimento muito mais sensível do que as vigas refrigeradas passivas.

As vigas refrigeradas reduzem a necessidade de ter condutas de ar pesadas, e poupam energia através do uso da circulação natural. O fornecimento de água fria funciona com temperaturas elevadas para evitar a desumidificação.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati