Componentes de proteção contra incêndios “em conformidade com as especificações”

Os componentes de proteção contra incêndios “em conformidade com as especificações” são produtos, ou instalações de bombas de incêndio, fabricados em conformidade com as especificações estabelecidas pelas normas de proteção contra incêndios - por exemplo, “em conformidade com a norma NFPA 20”. Estes produtos não estão homologados e não foram avaliados por um laboratório homologador.  

Os produtos ou bombas de incêndio fabricados “em conformidade com” uma norma não são avaliados por um laboratório homologador. Isto significa que o comprador está completamente dependente do fabricante e do instalador, em termos de desempenho, de fiabilidade, e da qualidade do produto. Este tipo de produto não tem uma chapa de identificação com a marca de um produto homologado, como, por exemplo, UL, FM, ou VdS. 

As bombas de incêndio em conformidade com uma norma são solicitadas por clientes que reconhecem as especificações das normas de proteção contra incêndios, mas não estão dispostos a gastar o montante necessário para comprar produtos homologados. A diferença de preço entre produtos “homologados” e “em conformidade com” não justifica as possíveis diferenças em termos de desempenho e fiabilidade, que dependem sempre da honestidade e do desempenho dos fabricantes. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati