Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 1 até 19
Tabuleiro coletor
O tabuleiro coletor é utilizado para recolher a condensação ou a água descongelada de superfícies de arrefecimento quando o ar é arrefecido abaixo do ponto de orvalho.
Temperatura
A principal unidade de temperatura é Celsius. No entanto, a temperatura também pode ser expressa em outras unidades, como Fahrenheit [°F] e Kelvin [K].
Temperatura de condensação
A temperatura de condensação é a temperatura a que o refrigerante passa do estado gasoso para o estado líquido.
Temperatura de ida
A temperatura de ida refere-se à temperatura da água no tubo de ida de um sistema de aquecimento ou parte do mesmo. Se o sistema de aquecimento estiver conectado diretamente ao sistema de aquecimento urbano, a sua temperatura de ida será determinada pelo fornecedor de aquecimento urbano.
Temperatura de retorno
A temperatura de retorno refere-se à temperatura da água no tubo de retorno de um sistema de aquecimento. Esta expressão é utilizada para subcomponentes e também para sistemas completos.
Temperatura interior
No sentido de definir apropriadamente a capacidade de um sistema de aquecimento e de ventilação, é necessário ter em consideração os parâmetros da climatização interior.
Tempo de retenção
O tempo de retenção descreve a quantidade de tempo que um volume de águas residuais é armazenado numa instalação de bombeamento, num poço, nas tubagens, numa bacia de retenção, etc.
Termístores PTC
Os termístores são resistências que reagem a mudanças de temperatura. Existem duas categorias: resistências termossensíveis de silício, e materiais cerâmicos policristalinos.
Termóstato
Um termóstato é um dispositivo utilizado para a regulação da temperatura de um sistema, para manter uma temperatura semelhante à temperatura de referência.
Teste de aceitação de sistemas automáticos de extinção
O teste de aceitação de sistemas automáticos de extinção tem como objetivo assegurar a sua funcionalidade e desempenho, em conformidade com os requisitos do projeto.