Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 61 até 311
Caraterísticas do sistema
As caraterísticas do sistema mostram a perda de pressão no sistema como função do caudal.
Carga de refrigerante
A carga de refrigerante é a expressão utilizada para o tipo e a massa do refrigerante que uma instalação de refrigeração utiliza para funcionar em determinadas condições.
Carga térmica latente
A carga térmica latente é a quantidade de energia necessária para desumidificar o ar de um edifício, independentemente, por exemplo, da humidade exterior. A carga térmica deverá ser tida em consideração ao dimensionar um sistema de arrefecimento.
Carga térmica sensível
A carga térmica sensível é a quantidade de energia que deverá ser eliminada do ar de um edifício, por exemplo, para manter uma determinada temperatura, independentemente da temperatura exterior. A carga térmica deverá ser tida em consideração ao calcular a capacidade de um sistema de arrefecimento.
Caudal constante, modo de controlo
O caudal constante é utilizado em sistemas em que existe uma necessidade de caudal constante independentemente da perda de pressão.
Caudal da água
A potência calorífica requerida e a diferença de temperatura requerida do fluido são relevantes para o cálculo do caudal de água de projeto de um sistema de aquecimento.
Caudal de descarga
O caudal de descarga é o caudal previsto para as unidades de descarga. Habitualmente, refere-se ao caudal que entra numa estação de bombeamento. E é expresso em litros por segundo, ou em metros cúbicos por hora.
Caudal de tempo húmido
O caudal de tempo húmido é superior ao de tempo seco, devido à contribuição da afluência e da infiltração no sistema de esgotos.
Caudal de tempo seco
O caudal de tempo seco refere-se ao caudal de águas residuais num sistema de esgotos, durante períodos de tempo seco com o mínimo de infiltração.
Cavitação
A cavitação ocorre quando a pressão de um líquido a temperatura constante atinge um valor abaixo do ponto de pressão do vapor saturado (ponto de ebulição).