Enciclopédia

Reinicie pesquisa
Mostrando resultados de 11 até 311
Altura geométrica
A altura geométrica refere-se à diferença física de altura entre o nível de líquido no poço e o ponto mais alto do tubo de descarga ou do nível de água na saída.
Alumínio
O alumínio puro é um metal leve e suave, com um terço da densidade do aço. É também um metal com grande condutividade elétrica e térmica.
Ambiente aeróbico
Em sistemas de transporte e tratamento de águas residuais, as condições aeróbicas implicam a existência de oxigénio, para ser utilizado como agente oxidante na decomposição de matéria orgânica.
Ambiente anaeróbico
Em sistemas de transporte e tratamento de águas residuais, as condições anaeróbicas implicam a ausência de nitrato, sulfato e oxigénio para a decomposição de matéria orgânica.
Ambiente anóxico
As condições anóxicas, tal como as anaeróbicas, implicam a ausência de oxigénio. No entanto, em condições anóxicas pode verificar-se a existência de compostos como o nitrato ou o sulfato.
Aquecimento central
Aquecimento central é uma expressão que se refere a sistemas hidrónicos de aquecimento com uma caldeira central, dentro do edifício em questão ou nas redondezas.
Aquecimento de ar
Um sistema de aquecimento de um edifício pode basear-se em radiadores, convetores, piso radiante, aquecimento do ar, ou uma combinação destes. O aquecimento do ar é uma maneira rápida, mas dispendiosa, de aquecer um edifício.
Aquecimento urbano
A expressão aquecimento urbano refere-se a um sistema de aquecimento a água onde existe uma distância considerável entre o local de geração do calor (central elétrica) e o local de consumo (edifício).
Armazém frigorífico
Um armazenamento frigorífico é um espaço ou edifício refrigerado para o armazenamento de bens, sobretudo comida, para os preservar.
Arrefecedor de ar
A função de um arrefecedor de ar é semelhante à de um evaporador. O que é diferente é o tipo de refrigerante utilizado. Um arrefecedor de ar é um permutador de calor utilizado para arrefecer e/ou desumidificar o ar.