Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
Estação de filtragem
As águas residuais brutas possuem um elevado índice de materiais de grandes dimensões, como papel higiénico, têxteis, guardanapos de papel, sacos de plástico e pedaços de madeira. Estes materiais têm de ser removidos numa primeira parte do processo de tratamento, para impedir as obstruções e possíveis falhas do equipamento mecânico na estação de tratamento de águas residuais. A estação de filtragem é, assim, o primeiro passo no tratamento mecânico das águas residuais.
A lavagem eficiente do material retido reduz significativamente a quantidade de lixo e previne problemas de odor. A Grundfos disponibiliza soluções de bombeamento e de controlo para uma eficiente lavagem inversa dos filtros, garantindo um funcionamento estável da estação de filtragem.
A gama Hydro MPC da Grundfos de sistemas de bombeamento de pressurização significa que pode gerir as zonas de pressão com facilidade, e em conjunto com a nossa gama de sensores de nível acessórios garantimos a eficiência da lavagem de toda a estação de filtragem.
Remoção de gravilha, areias e gordura
Depois de as águas residuais serem filtradas para a remoção de materiais de grandes dimensões, o passo seguinte do tratamento mecânico é a remoção de areias e gordura. A remoção destes elementos antes de dar início ao tratamento biológico das águas residuais é essencial para garantir o funcionamento estável da estação de tratamento de águas residuais.
A solução mais comum é uma câmara aerada de areias e gordura, na qual a aeração opera continuamente para manter a matéria orgânica em suspensão enquanto as areias e a gordura são removidas por sedimentação e flutuação. Se as areias e a gravilha não forem removidas e prosseguirem para o clarificador primário ou até mais adiante, pode suceder um aumento significativo de obstruções e desgaste do equipamento.
A remoção de gravilha requer bombas robustas e duradouras. As gamas Grundfos de bombas SE/SL e S com impulsores vortex destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais significativos de esgoto, podendo ser instaladas a seco ou submersas. Oferecem a estabilidade necessária para garantir um funcionamento seguro. Os sistemas de difusor da Grundfos incluem difusores de bolhas pequenas ou de bolhas médias para grandes fluxos de ar, para os processos de separação na remoção de areia e gordura.
Tanque de equalização
O tanque de equalização é onde as águas residuais em excesso podem ser armazenadas durante chuvas fortes. Os tanques de equalização podem ser uma forma eficiente de optimizar os custos da estação de tratamento de águas residuais, visto permitir a construção de tanques mais pequenos para tratamento e garantir uma carga hidráulica estável em toda a estação.
A Grundfos oferece uma gama de soluções de bombeamento e de controlo, bem como de misturadores e equipamento de limpeza que, em conjunto, garantem um funcionamento estável e automático da bacia de tempestade. Depois de a carga hidráulica ser reduzida e havendo capacidade, as águas residuais podem deslocar-se novamente com perfeita eficiência.
As bacias de tempestade podem ser construídas em praticamente qualquer tamanho ou formato. A entrada e a saída podem ser geridas pelos efeitos da gravidade, por um sistema de bombeamento ou por uma combinação de ambos, consoante as condições hidráulicas do sistema. A Grundfos possui as bombas adequadas para estes requisitos. As gamas Grundfos de bombas SE/SL, S e KPL/KWM destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais significativos, podendo ser instaladas a seco ou submersas. A gama Grundfos de sensores de nível garante que o seu sistema de bombeamento é capaz de controlar as potenciais variações da necessidade de desempenho. Desta forma garante-se o encaminhamento ideal de águas residuais de e para o tanque de equalização.
A mistura e limpeza eficiente dos tanques de equalização são essenciais para minimizar os custos de funcionamento e evitar problemas de odores. A gama de RainJets da Grundfos foi especialmente concebida para este objectivo, oferecendo uma construção robusta e facilidade de assistência e manutenção. As RainJets podem trabalhar sozinhas ou em conjunto com o robusto e duradouro misturador AMD.
Os sistemas de controlo e monitorização aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da fiabilidade. Para além dos conversores de frequência (Grundfos CUE), a Grundfos fornece protecção de motor (MP204) para a monitorização das condições do motor, garantindo um funcionamento perfeito.
Clarificação primária
A seguir ao tratamento químico, o objectivo da clarificação primária é reduzir a carga orgânica antes do tratamento biológico. Deixando simplesmente que as partículas assentem pelo efeito da gravidade, é possível remover uma parte significativa das impurezas orgânicas presentes nas águas residuais, sendo esta uma forma económica de reduzir a dimensão e o custo do tratamento biológico.
É importante criar as condições ideais para o assentamento durante a clarificação primária, pelo que as condições do caudal e a velocidade da água são definidas de modo a favorecerem a sedimentação. A matéria sedimentada resultante da clarificação primária chama-se lama primária, a qual é depois bombeada dos clarificadores primários para o tratamento de lama. As gamas Grundfos de bombas SE/SL e S com impulsores vortex destinam-se especificamente a uma utilização duradoura com caudais significativos de esgoto, podendo ser instaladas a seco ou submersas.
É possível adicionar produtos químicos e poli-electrólitos para aumentar a eficiência e melhorar o assentamento da lama, ajudando a remover até 80% da matéria suspensa. A Grundfos pode fornecer sistemas completos de doseamento para pequenos ou grandes volumes e com base em diferentes tecnologias para precipitação, floculação e regulação de pH, e sistemas totalmente automatizados controlados por PLC para lidar com a preparação e doseamento preciso de coagulantes orgânicos ou poli-electrólitos.
A Grundfos disponibiliza os seus conhecimentos especializados para o ajudar a manter os seus objectivos de desempenho, desde a identificação inicial de necessidades, à selecção, instalação, operação e manutenção da solução de bombeamento e de doseamento. Os acordos de arranque da Grundfos garantem uma instalação correcta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes.
Siga aqui as águas residuais desde a sua entrada, pelas várias fases de tratamento, e explore a gestão dos subprodutos do tratamento de águas residuais.
Abrir a visão geral interactiva.
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%. Saiba mais em grundfos.com/energy
Em média, 85% do custo do Ciclo de Vida (LCC) de um sistema convencional de bombeamento deve-se ao custo da energia. Mudar para uma tecnologia motorizada de elevada eficiência pode traduzir-se numa redução de até 50%.