Baixa pressão de água? A SCALA2 resolve

Grundfos SCALA2

Pressão de água perfeita

Finalmente toda a água que eu quero - quando eu preciso. 

Se está a ler isto, provavelmente possui alguns desafios com a pressão de água em sua casa. Agora pode fazer alguma coisa quanto a isso. Introduzimos a SCALA2 - a nossa nova solução compacta de pressurização que oferece pressão de água perfeita a todas as torneiras da sua casa.

Porque é que a minha pressão de água está baixa? 

Pressão baixa ou variável em habitações privadas é um fenómeno bastante comum. Poderá deparar-se com este problema através de duches fracos, torneiras a pingar ou rega que mal consegue atingir todo o jardim. A baixa pressão de água pode ser devido a fraca pressão da rede de abastecimento, períodos de picos no sistema ou até mesmo a sua utilização de água, como por exemplo a quantidade de torneiras abertas em simultâneo. De qualquer forma, o resultado é sempre o mesmo: Menos conforto na sua casa. 

Introdução à SCALA2: Pressão de água perfeita na sua casa

Qualquer que seja a razão para a fraca pressão de água na sua casa, nós temos a solução: A nossa nova bomba de pressurização SCALA2 foi desenhada para oferecer pressão de água perfeita em todas as torneiras em qualquer hora - mesmo se o duche estiver a ser utilizado, a torneira da cozinha estiver aberta e o seu carro estiver a ser lavado lá fora. 

A chave para a pressão de água perfeita. Controlo de bomba inteligente.

A SCALA2 vem equipada com controlo de bomba inteligente, o que significa que monitoriza de forma constante a pressão de água nas suas torneiras. Se o sensor integrado detetar alguma inconsistência, irá comunicar imediatamente com a bomba para esta repor o nível de pressão que prefere. E isto tudo acontece sem que sequer dê conta - apenas uma corrente firme de água. 

Compacta e silenciosa

Com a SCALA2 juntámos todos os componentes essenciais numa unidade compacta. Sem fios nem um desenho espaçoso. Um dos componentes é um motor super-silencioso arrefecido a água, que faz com que a SCALA2 seja uma das bombas pressurizadoras mais silenciosas do mercado. Pense num lava loiça moderno e terá uma ideia do nível sonoro. 

Pode encontrar mais detalhes da SCALA2 aqui

Porquê escolher a SCALA2 ?

Pressão de água perfeita: Em todas as torneiras - a qualquer hora

Económica: Excelente relação preço-qualidade

Baixo ruído: Tão silenciosa como um lava loiça moderno

Compacta: Cabe dentro do seu armário da cozinha

Unidade tudo-em-um: Muito fácil de instalar 

Funcionamento fiável: Testado ao limite, isenta de manutenção