ALPHA2 é número um em 2014

29/05/2014

The ALPHA2 is number one in 2014

O novo modelo do circulador ALPHA2 venceu recentemente o título de “Melhor produto do ano 2014” no prestigiante Plus X Awards na Alemanha.

O ALPHA2 venceu nas categorias Qualidade Elevada, Funcionalidade e Ecologia. O circulador da Grundfos arrecadou igualmente o título de ‘Melhor produto do ano em 2014’ no grupo de produtos para o mercado da Construção. O ALPHA2 da Grundfos marcou a sua presença de forma clara no Plus X Awards na Alemanha, onde são atribuídos prémios para tecnologias novas e inovadoras, designs extraordinários e inteligentes e sistemas fáceis de utilizar.

- É um esforço enorme pelos esforços empregues na criação e introdução de um produto, que eleva a fasquia no nosso negócio, afirma Frank Wiehmeier, Director Comercial, DBS, na Grundfos Alemanha.

- O facto de ter-nos sido atribuído este reconhecimento nestas categorias tão prestigiantes é como se fosse a cereja no topo do bolo. Sabemos que os nossos clientes apreciam as características das bombas em termos de qualidade, eficiência e facilidade de utilização, e com o reconhecimento dos Plus X Awards, podemos nos congratular ainda mais com este facto, acrescenta.

Entre as características em destaque encontra-se a elevada eficiência, que supera as exigências da actual bem como da futura legislação Europeia relativamente à eficiência energética, e também a tecnologia autoadapt. Isto permite que a bomba reúna automaticamente informação sobre o consumo, permitindo ajustar-se às condições de funcionamento ótimas.

Os Plus X Awards são entregues em sete categorias diferentes por um painel independente de júris de 25 indústrias. Esta é a décima primeira edição destes prémios.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati