Sistema SP

sp5

Conheça o sistema SP...

A bomba

As bombas SP conjugam os melhores materiais com um design hidráulico de qualidade superior.

• Bombas eficientes e fiáveis
• Customização dos produtos
• Disponibilidade elevada através de centros de assemblagem e distribuidores locais
• Uma gama alargada de diâmetros e caudais

O motor

Para garantir fiabilidade, elevada eficiência, e manter o Custo do Ciclo de Vida baixo, construímos um motor compatível com a bomba. Há mais de 30 anos que a Grundfos desenvolve a sua tecnologia de motores submersíveis, sendo uma das mais avançadas do mercado.

• Os motores submersíveis MS e MMS foram especialmente desenvolvidos para a bomba SP
• Correspondem ao ponto de funcionamento mais eficiente das bombas
• Todos os motores disponíveis em aço inoxidável
• Robustos e resistentes à corrosão
• Longa durabilidade mesmo em condições adversas

Controlos e Monitorização

Acrescente funcionalidades e aumente a fiabilidade do sistema SP, utilizando uma unidade de proteção do motor (MP204) ou um conversor de frequência (CUE) e o Grundfos Remote Management (GRM).

• Conversor de frequência (CUE), para controlo da velocidade e pressão da bomba
• Monitorização remota do motor e do sistema durante 24 horas
• Protecção de todos os parâmetros vitais da bomba, incluindo o funcionamento em seco e sobrecarga
• Funcionamento sem problemas
• Reduzida necessidade de manutenção da bomba





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati