Nova gama de bombas doseadoras SMART Digital

03/10/2011

smartdigital

A Grundfos apresentou recentemente uma nova geração de bombas doseadoras de tecnologia digital, a gama SMART Digital. Modular, simples, inteligente são alguns dos adjetivos que podem caracterizar esta nova gama.

Bombas doseadoras inteligentes com novas transmissões, e novos mecanismos de ajuste e controlo, são a solução ideal para aplicações cada vez mais complexas com químicos concentrados, alguns deles viscosos, no tratamento de água e na indústria de processo.

As bombas doseadoras SMART Digital superam estes desafios oferecendo uma tecnologia de transmissão avançada, e uma nova dimensão no que respeita ao conforto do utilizador e ao controlo inteligente do caudal. Estas funcionalidades garantem processos extremamente fiáveis, económicos, com um nível de precisão elevado e uma excelente relação preço/desempenho.

Para além dos reconhecidos benefícios da tecnologia de doseamento digital, a nova gama SMART Digital apresenta as seguintes vantagens:

Simplicidade – manuseamento simples, controlo e visualização perfeita do sistema mesmo à distância

O sistema é extremamente fácil de utilizar graças ao novo botão rotativo de seleção, com navegação intuitiva através de um visor, e aos mais de 25 idiomas. O caudal requerido pode ser configurado diretamente no visor em ml/h, l/h ou gph.

Modularidade - gama flexível e adequada para todos os ambientes e situações

A gama SMART Digital apresenta uma relação de medição até 1:3000 / 1:1000. Nesta gama, uma única bomba pode cobrir caudais de 2.5 ml/h a 7.5 l/h, o que reduz significativamente o número de diferentes modelos necessários.

Além disso, esta gama de modelos possui um sistema de fixação de encaixe para uma instalação rápida e variável. A função “click” facilita também a remoção rápida e fácil da bomba do sistema de fixação, caso seja necessário.

A máxima flexibilidade é também assegurada por um cubo de controlo que pode ser rodado, uma vasta gama de ajustes e tensões de alimentação (100-240V, 50/60 Hz) e um kit de ligação hidráulica.

Análise inteligente do caudal -a mais elevada fiabilidade no processo

O sistema FlowControl previne paragens não pretendidas, até com parâmetros variáveis no processo, tais como flutuações na pressão do sistema.

A tecnologia digital de transmissão, com posicionamento do diafragma de doseamento definido de forma precisa, utiliza um sensor de pressão na cabeça doseadora de forma a fornecer um diagnóstico rigoroso do perfil de pressão, e consequentemente, do perfil de doseamento. Isto permite um diagnóstico fiável das causas mais comuns de avarias que ocorrem durante o doseamento com bombas de diafragma. Estas avarias são exibidas num texto claro no menu de alarme. Dependendo da avaria, a bomba reage com um aviso ou um alarme (= paragem), tendo associado um código de cores no visor, para melhor perceção do estado da bomba, mesmo à distância.

Além disso, a função AutoFlowAdapt assegura que o processo de doseamento decorre com o caudal requerido, mesmo quando sujeito a influências externas. No caso do doseamento de líquidos com tendência a desgaseificar, por exemplo, o controlo do motor é automaticamente ajustado assim que são detetadas bolhas de ar, de forma a poderem ser expelidas pela cabeça doseadora. Com esta nova gama, as flutuações de pressão nos sistemas também já não causam impacto no caudal requerido – os desvios são automaticamente corrigidos pelo mecanismo de regulação da velocidade do motor passo-a-passo.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati