Grundfos apresenta ALPHA2, a nova geração de circuladores

noticia_AlPhA2

Grundfos apresenta ALPHA2, a nova geração de circuladores

O Grupo Grundfos apresentou recentemente mais um revolucionário circulador, o ALPHA2. Este circulador é o novo membro da ALPHA, uma gama muito popular e de grande eficiência energética. Desenvolvido a partir da sólida e inovadora gama de circuladores Grundfos,o ALPHA2, com etiqueta de eficiência energética A, atinge a excelência na poupança de energia, na facilidade de utilização e no design compacto. É o primeiro circulador doméstico com tecnologia AUTOADAPT, capaz de garantir sempre uma fácil operação e uma eficiência ótima.

O ALPHA2 é fruto da transição dos componentes de hardware para soluções de software. Esta mudança resultou numa facilidade de utilização, numa robustez e num design compacto inigualáveis, trazendo vantagens para o instalador e utilizador final.

O ALPHA2 é fruto da transição dos componentes de hardware para soluções de software. Esta mudança resultou numa facilidade de utilização, numa robustez e num design compacto inigualáveis, trazendo vantagens para o instalador e utilizador final. Até agora, a tecnologia AUTOADAPT estava apenas disponível nos circuladores maiores da gama MAGNA da Grundfos. Mas graças a uma nova tecnologia e um design aperfeiçoado, a Grundfos conseguiu adaptar a tecnologia AUTOADAPT ao ALPHA2, reduzindo ao mesmo tempo o seu tamanho.

A tecnologia AUTOADAPT permite uma instalação simples e rápida. De facto, com o ALPHA2 os instaladores em todo o mundo vão deixar de se preocupar com especificações complicadas e pormenores relativos ao sistema de aquecimento. Esta tecnologia analisa continuamente o sistema de aquecimento em que está instalada e encontra automaticamente o nível de desempenho ótimo. O resultado é um maior conforto conjugado com o menor consumo de eletricidade possível.

Além disso, esta tecnologia adapta-se automaticamente ao sistema de aquecimento. Se a exigência aumentar ou diminuir devido a alterações feitas no sistema, o ALPHA2 adapta-se á imediatamente sem que para isso tenha de ser programado pelo instalador.

O tamanho de um circulador é extremamente importante, já que este faz parte de um sistema de aquecimento que tem, naturalmente, um espaço limitado. Ao retirar a caixa de controlo que estava na parte lateral do circulador e ao integrá-la no seu corpo, a Grundfos conseguiu reduzir consideravelmente o tamanho do ALPHA2.

A estas vantagens junta-se a remoção de vários componentes de hardware, substituídos agora por soluções de software. Os sensores, as alhetas de arrefecimento e diversas funções de segurança foram substituídas por uma solução de software, que não só poupa espaço, como também garante maior durabilidade e segurança - mesmo em condições de trabalho mais difíceis.

Ao combinar a já consolidada tecnologia de rotor de magneto permanente com os novos e compactos estatores, o motor do ALPHA2 tornou-se ainda mais eficiente a nível energético. Além de uma poupança de energia significativa, a menor quantidade de ligações dentro do motor permitem que este seja ainda mais robusto e estável.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati