Grundfos ALPHA2, agora com 5 anos de garantia

01/09/2015

Grundfos ALPHA2, agora com 5 anos de garantia

Grundfos ALPHA2 – o circulador com melhor eficiência energética.

O ALPHA2 da Grundfos volta a marcar a diferença. Para além de ser o circulador com melhor eficiência energética da sua classe agora, a Grundfos incorporou mais uma vantagem: 5 anos de garantia em todos os circuladores ALPHA2 fabricados depois de 2015 para provar a fiabilidade impressionante da bomba. 

O ALPHA2 é um circulador inovador - mas concebido com base na fiabilidade mundialmente conhecida da Grundfos. Com 60 anos de experiência e 3 milhões de ALPHA2 instalados, a Grundfos usufrui de uma posição única para prosseguir com uma história de produtos de elevada qualidade que ultrapassam as normas regulamentares e as expetativas dos clientes.

O ALPHA2 tem integrada a tecnologia comprovada de modelos anteriores e foi aperfeiçoado para oferecer uma fiabilidade extraordinária. Os novos circuladores ALPHA2 vêm equipados de série com um hidráulico com tratamento por cataforese. Este tratamento garante uma proteção contra a corrosão e possibilita a sua aplicação em instalações de água fria. O veio e as chumaceiras em cerâmica minimizam a fricção e garantem o aumento da vida útil da bomba.

O circulador com melhor eficiência energética da sua classe

Os testes realizados por entidades independentes mostram que o ALPHA2 é o circulador eficiente do mercado na classe de pequenos circuladores, com um Índice de Eficiência Energética abaixo de 0,15. Isto quer dizer que o ALPHA2 irá proporcionar uma poupança energética superior a 85% em comparação com uma bomba standard não regulamentada.

Estes níveis de eficiência inéditos foram alcançados através do novo design do motor, e através de um sistema hidráulico avançado que transforma a rotação do motor em caudal de água de forma mais eficiente. A Diretiva de Conceção Ecológica da UE obriga a que todas as bombas circuladoras novas, vendidas após 1 de janeiro de 2015, tenham um Índice de Eficiência Energética igual ou inferior a 0,23. O novo Alpha2 cumpre os requisitos da UE sem problemas com o seu Índice de Eficiência Energética de 0,15.

Na prática, isto quer dizer que o ALPHA2 proporciona 35% mais eficiência energética do que as bombas que apenas cumprem os requisitos da UE.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati