Grundfos vai comercializar produto da Apple

30/05/2012

grundfosgo

Não é comum ver um produto da Apple como parte da gama de produtos de um fabricante de bombas. Contudo, isto tornar-se-á em breve uma realidade. No futuro, os clientes da Grundfos poderão adquirir um iPod Touch para o controlo remoto dos circuladores MAGNA3, que serão lançados este Outono.

O Gestor de Produto, Henrik Frederiksen, explica que os novos circuladores de tecnologia avançada da Grundfos mereciam um controlo remoto mais atualizado do que o Grundfos R100, que tem sido utilizado até agora.

Assim, foi decidido desenvolver algo inovador, mas em vez de começar do zero, partimos de algo que os nossos clientes já pudessem ter e utilizassem para outros fins também, afirma Henrik Frederiksen.

Compatível com vários modelos de bombas

O iPod Touch será vendido como parte de uma solução que também inclui uma capa especial para o iPod e hardware eletrónico que precisa de ser ligado ao equipamento.

Com esta aplicação, o cliente é capaz de comunicar com os circuladores MAGNA, bem como com a nova gama MAGNA3 e com outras bombas Grundfos. Mas esta aplicação não é apenas um controlo remoto – os clientes podem aceder à Internet, pesquisar especificações, desenhos e outras informações atualmente disponíveis no WEBCAPS, explica o Gestor de Produto da Grundfos.

O pacote iPod é uma das três opções no conceito de controlo remoto denominado Grundfos GO. Se os clientes já tiverem um iPod ou um iPhone, podem optar por adquirir apenas o hardware eletrónico. Assim que este hardware esteja ligado, os clientes poderão fazer o download da aplicação. Uma vez instalada, a solução está pronta a ser utilizada. A terceira opção é adquirir uma solução para telemóveis Android. A solução consiste numa unidade eletrónica em separado com bateria recarregável, que comunica com o telemóvel através de uma ligação sem fios Bluetooth.

As novas soluções permitem obter uma visão rápida do estado da bomba. O símbolo verde no canto superior direito indica que a bomba está a funcionar sem problemas. A luz amarela indica aviso e a vermelha significa que um erro terá ocorrido.

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati