Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
América
Médio Oriente
África
Europa
Ásia
Abastecimento de água
Águas Residuais
Agricultura
28/09/2011
Os alunos Alexandre Lopes, Maria do Rosário Fino e Pedro Quintal, do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), vão ser premiados pela autoria do melhor projecto de uma bomba centrífuga, resultante de uma colaboração com a empresa dinamarquesa GRUNDFOS.
A entrega do prémio, de 1500€, vai ter lugar na próxima Segunda-feira, dia 26, pelas 11H30, no Auditório do Departamento de Mecânica da FCTUC (Pólo II).
Os premiados são estudantes da disciplina de Turbo Máquinas, do 4.º ano do Mestrado Integrado de Engenharia Mecânica, que tem como regente o Professor Domingos Xavier Viegas. Segundo o docente, a ideia de criar um prémio para o melhor trabalho de projecto da turma surgiu no ano passado, no âmbito da colaboração com a empresa dinamarquesa GRUNDFOS, fabricante mundial de bombas centrífugas, com delegação em Portugal, relação que já dura há cinco anos e que se tem traduzido em visitas dos alunos aos laboratórios da empresa em Oeiras, e à facilitação, por parte da mesma, de material didáctico e de laboratório.
Assim, no início do ano letivo, foi proposto aos alunos a realização do projecto de uma bomba centrífuga ou de um ventilador centrífugo, que pudesse ser construído, e que cumprisse as características exigidas. Criaram-se 13 grupos de trabalho constituídos pelos 35 alunos que frequentaram a disciplina no ano letivo de 2010/2011. O regente da disciplina selecionou os melhores três projectos que, por sua vez, foram avaliados por um júri composto por um engenheiro da GRUNDFOS, José Ferreira Dias, um professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, António Falcão, um especialista nacional na matéria, e por João Carlos Mendes, professor do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Uma bomba centrífuga é uma máquina movida por um motor eléctrico e destina-se a movimentar água num circuito hidráulico, aumentando a sua pressão. Tem aplicação prática em sistemas de rega, sistemas de segurança de extinção de fogos em edifícios e em unidades de refrigeração, por exemplo. De acordo com o professor da FCTUC, este prémio é um estímulo para os alunos. “Notei que houve uma motivação maior para os alunos se dedicarem ao trabalho neste ano. Houve um maior empenho geral. Porque mais do que o valor monetário, é a questão do prestígio que está ligado a ganhar o prémio”, afirma. É também «uma manifestação de interesse por parte das empresas pelo que se faz na Universidade de Coimbra, sendo que a própria empresa participante está disposta a avaliar outras formas de colaboração, nomeadamente a realização de estágios».