Nova geração de motores Grundfos MGE IE4

27/03/2013

mge

A Grundfos apresentou recentemente, na feira ISH, que decorreu de 12 a 16 de Março, em Frankfurt, na Alemanha, o que considera ser a gama de motores mais inteligente e eficiente do mundo, a gama MGE super eficiente.

“Os clientes irão beneficiar de um produto, em conformidade com as normas, e com um consumo de energia tão reduzido, como nunca antes visto neste tipo de motores”, afirma o Gestor do Programa Motors & Drives da Grundfos, Preben Poulsen.

Nova geração IE4

Os novos MGE são motores síncronos de magnetos permanentes equipados com conversor de frequência que operam com níveis de eficiência acima da nova classe IE4 (Norma IEC 60034-30-1 Ed. 1).

A nova gama MGE agora lançada é a primeira de uma nova geração de motores síncronos incluídos nas soluções Grundfos Blueflux e abrange as potências de 0,25kW até 2,2kW. Num futuro próximo esta gama será estendida até aos 22 kW.

Os novos MGE socorrem-se de novos materiais e tecnologias de controlo que permitem elevados níveis de eficiência e menores dimensões. O ajuste de velocidade pode agora ser efetuado com reduzidos níveis de perdas térmicas e magnéticas. Parte da energia que antes se despendia no acionamento (rotação) de um motor existe agora de forma natural neste, o que representa uma redução acentuada na energia elétrica solicitada à rede e por conseguinte, uma diminuição da fatura de energia.

“Acreditamos que este é o produto mais eficiente, do ponto de vista energético, do mercado”, afirma Preben Poulsen. “Somos o único fabricante com um motor que funciona com níveis de eficiência superiores aos definidos na classe IE4, mesmo tendo em conta as perdas que ocorrem no conversor de frequência.”

Até 45 kW

A Grundfos irá também disponibilizar motores IE4 até 45 kW na sua gama de bombas para indústria, com base na tecnologia de motor standard. Os motores (2 pólos de 3-45 kW e 4 pólos de 2.2-37 kW) serão fornecidos pela Siemens através de um acordo especial.

A Grundfos é o primeiro fabricante a disponibilizar estes motores nos seus produtos, refere Preben Poulsen. A Siemens é um dos fabricantes de motores mais respeitados no mundo. Estes motores podem ser ligados diretamente à alimentação ou acoplados a conversores de frequência standard.

Um passo à frente

Preben Poulsen explica que esta atualização é só o início de um longo programa de melhorias no que diz respeito a tecnologia de motores, com níveis de eficiência muito superiores aos definidos na legislação.

A exigência atual em termos de eficiência dos motores, definida na legislação europeia, limita-se à classe IE2. Em 2015 e 2017, a Europa irá aumentar esta exigência para a classe IE3.

“Enquanto parte do nosso programa Grundfos Blueflux, já fornecemos motores IE3 na maioria dos nossos produtos”, refere Poulsen. “Estamos preparados para estar um passo à frente do próximo nível. Queremos estar na vanguarda da tecnologia, em termos de eficiência e Custos do Ciclo de Vida”, acrescenta.

Factos sobre os novos motores MGE

- Inteligência: resultados comprovados em termos de controlo avançado num sistema de bombeamento reativo e funções também avançadas relacionadas com aplicações.

- Estão imediatamente disponíveis com conversor de frequência integrado até, e inclusive, 2.2 kW para as bombas CRE, MTRE, CME, CMBE e sistemas de pressurização Hydro MPC. A extensão a outras gamas de bombas está prevista ainda este ano.

- Comunicação incorporada, com transferência simples de dados para sistemas SCADA e BMS, e via wireless com Grundfos Go.

- Motores Siemens IE4 baseados em tecnologia de motor standard estarão disponíveis para potências até 45 kW em gamas de bombas de maior capacidade.

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati