Campanha Água Fria 2016

18/03/2016

Campanha de Água Fria 2016 da Grundfos

Prepare-se para a campanha de água fria da Grundfos!

Casas Felizes, Negócios Felizes! 

A partir de dia 1 de Abril até Setembro 2016, irá estar em vigor a Campanha de Água Fria 2016.

A Campanha de Água Fria irá focar-se no conceito CASA TOTAL, querendo com isto mostrar como serão as casas quando equipadas com produtos e soluções Grundfos.Na Grundfos, sabemos que para uma casa ser mais valiosa, e para ser uma casa livre de problemas, e simultaneamente amiga do ambiente e dos custos de manutenção, tem de integrar o equipamento certo.

No que diz respeito a bombas de água, drenagem ou circuladores, a Grundfos possui as soluções mais completas para oferecer aos seus clientes. A nossa gama inclui um vasto leque de soluções, desde grupos de pressurização CMBE, com o seu motor de elevada eficiência, até às estações elevatórias SOLOLIFT2, passando por bombas como a MQ, UNILIFT, SB e SQE.

Quaisquer que sejam as necessidades do consumidor no que toca a sistemas de bombeamento, nós temos uma solução, seja sobre aumento de pressão, armazenamento de águas da chuva e drenagem, ou bombeamento de águas residuais de uma casa de banho ou cave.

Uma casa com um conforto aprimorado terá todas as razões para sorrir!

CASA TOTAL – CASAS FELIZES, NEGÓCIOS FELIZES!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati