Ser responsável é a nossa base

file

Na Grundfos sabemos o significado de responsabilidade - para com o Ambiente e para com todas as pessoas ligadas à Grundfos.

A preocupação pelo Ambiente está inserida em cada uma das nossas práticas empresariais e é inseparável de todas as nossas soluções. Concebemos soluções sustentáveis. Trabalhámos ativamente para receber a certificação ambiental e conduzimos toda a nossa atividade comercial de acordo com esta orientação.

Escolhemos criteriosamente os materiais e concebemos produtos recicláveis. Cada nova geração de bombas consome menos energia que a geração anterior.

Mas a responsabilidade vai além da preocupação ambiental. Através da nossa rede global procuramos sempre o bem estar e envolvimento das pessoas. Não apenas das que trabalham connosco mas toda a sociedade. A Grundfos mantém uma atitude aberta e acessível recebendo com prazer qualquer dúvida ou questão que possam ter acerca de nós.

LEVAMOS AS NOSSAS RESPONSABILIDADES A SÉRIO

A Grundfos é uma empresa global
Mas não acreditamos numa forma global de fazer negócio - por esta razão dispomos de uma rede mundial de empresas de vendas e assistência pós-venda. De facto, a Grundfos empenhou-se sempre na fusão do global com o local porque, tal como uma bomba, a Grundfos também pode ser adaptada a diferentes tipos de ambientes.

Facilitando a reciclagem
A nossa atitude perante o desenvolvimento sustentado é que existe sempre espaço para melhorar. As nossas bombas são fabricadas de forma a que quando necessitarem de ser substituídas, o material possa ser separado e reciclado. A percentagem de reciclagem de uma bomba Grundfos é entre 90 a 98%.

Certificação ambiental
A Grundfos tem orgulho em preencher os requisitos necessários para obter a certificação ISO 14001 e o registo EMAS nas unidades de produção. Tal, representa o nosso compromisso e responsabilidade perante a gestão ambiental. Este compromisso começa desde a conceção de uma solução até à sua eventual reciclagem ou desperdício.

Soluções sustentáveis
O sistema de abastecimento de água SQFlex é o sistema ecológico para abastecimento de água em locais remotos. Pode ser adaptado aos requisitos específicos do utilizador, usando como fonte de energia, o vento, o sol, ou uma combinação dos dois, sendo esta última solução a ideal para as condições climatéricas de um ambiente muito particular. Se a natureza não puder oferecer a energia necessária, o SQFlex pode ser alimentado através de um gerador ou bateria.
.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati